This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:上电时的 REFCLK。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230693/tlk10232-refclk-at-power-up

器件型号:TLK10232

你好

在我的 TLK10232设计中、我注意到了可能是重合或可能意味着:当 REFCLK 输入由稳定的 CO 驱动时、PHY 正常工作、流量流动。 当 REFCLK 由来自 FPGA 或 DPLL 的时钟驱动时、PHY 无法正常工作(存在连续数据错误)。 我已经测量了所有情况下的时钟输入、所有时钟都没问题。 不同之处在于、上电后时钟不会立即出现(上电后、DPLL 和 FPGA 都配置了明显延迟)、便会出现问题。 但是、在所有情况下、复位都会在应用时钟后生效。 那么、上电时钟延迟是否会导致此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于器件保持复位状态、因此上电时钟延迟不会出现任何问题。  不过、或许一种确认这一点的方法是、可以延迟类似于 FPGA 中 REFCLK 的 CO 信号、看看您是否观察到相同的行为?

    您是否具备可以分享的时钟示波器捕获?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是"P"信号、"N"与之类似。

    我使用了无源1:10示波器、因此真实信号为100mV/div (不是所示的10mV)。 因此、差分大于400mV p-p

    信号驱动器具有可编程的振幅、我们也尝试了更宽的信号、但没有发现任何差异。

    我们还使用频谱分析仪检查了抖动、漂移等情况、发现频率稳定。

    对我来说可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的分享。   该时钟的预期频率是否为 156.25?  您能否确认您已经观察到这一点?  此外、您能否确认时钟的随机抖动小于1ps?

    谢谢。
    德鲁