This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:请帮助了解 DP83867的以下问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227910/dp83867ir-help-take-a-look-at-the-following-questions-for-dp83867

器件型号:DP83867IR

1、对于全双工、我们的电路没有上拉和下拉电阻器、这相当于 MODE1状态。
该状态默认是否为全双工状态?

2.关于自协商状态确认
要打开自动协商、我是否必须遵循 mode3中的设置?
此外、请询问在模式1中 N/A 指的是什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    • 模式1表示默认值。 RX_D5引脚上没有任何上拉和下拉电阻器的情况下使引脚保持断开状态是全双工模式。
    • 我们不建议用户在不可用模式下摆脱捆绑。 我们建议客户始终使用0或1模式。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将根据 TI 的建议配置 MODE0模式、但仍然在全双工和半双工状态下进行测量、请问是否有其他设置会产生影响? 此测试还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    我无法读取您分享的图像。 "仍在全双工和半双工状态下测量"这句话是什么意思? 是否要使用全双工或半双工?

    您可以回读寄存器0x6E bit[8]来查看是否启用了半双工。  

    谢谢。

    大卫