This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:输出 RGB888 800x800测试模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228188/ds90ub926qsevb-output-rgb888-800x800-test-pattern

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP.

尊敬的先生:
    我需要输出测试图形(RGB888 800x800)、
    您能否帮助提供 I2C 寄存器设置供参考? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒋将军,

    您可以查看  以下有关图形生成的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1684449122560&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您还可以查看此 EVM 的用户指南。 它将允许您通过 ALP 生成图形。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
       我在下面进行了寄存器设置、以输出默认的 RGB888 60Hz 视频
       将0x04写入 Reg65 ->图形发生器会按照图形发生器中的配置创建自己的视频时序
       将0x11连接到 Reg64 ->启用图形发生器

        

        使用示波器测量 PCLK/HS/VS/DE 波形。 对吗?  

        我们是否必须将0x03写入 Reg65? 它无效。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
       I 更新示波器信息:
       通道1:PCLK = 23.26MHz
       通道2:Vs 宽度= 72.8us
       通道3:HS 宽度= 440ns
       通道4:DE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒋将军,

    根据 ALP 映像、您提供的所有配置均已根据应用手册中的表3-8进行设置。 ALP 会为您完成所有配置、因此这应该是正确的。  您是否仅探测 HS/VS/DE/PCLK 引脚? 还是要连接到显示器?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
        我将2个 EVB (DS925和 DS926)插入 PC、并使用电缆连接 DS925 EVB 的 J1 (Rosenberger HSD 连接器)和 DS926 DVB 的 J1 (Rosenberger HSD 连接器)、但显示以下信息。
    如何解决该问题?? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5月29日星期一是美国公共假日、我们将从此主题开始继续活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  
    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回顾您之前发布的回复、您已成功且链接成功。 您是否使用不同的连接器?

    此致、

    Gil Abarca