This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:信号端口(SCL2、SDA2)可在不供电时(=0 V)施加+3.3V 电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232051/pca9306-signal-ports-scl2-sda2-can-be-applied-by-3-3-volt-when-not-supplying-power-0-volt

器件型号:PCA9306

我想知道、当在 PCA9306上不供电(=0伏特)时、信号端口(SCL2、SDA2)是否可以施加+3.3V 的电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306没有电源引脚;VREF1/2引脚只是偏置内部晶体管。 在正常运行期间、电流在 VREF2和 VREF1之间流动。

    为确保 I/O 引脚为高阻抗、EN 引脚必须接地。 如果主动将 EN 驱动至 GND、则必须使用开漏驱动器来实现。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门先生指出的、设备不需要偏置电源引脚。 这意味着只要 EN 引脚(通常连接到 VREF2)为 GND、该器件就会处于高阻抗状态。

    Unknown 说:
    我想知道在 PCA9306上不供电(=0伏特)时、信号端口(scL2、sda2)是否可以由+3.3伏特施加。

    简单回答:是的、这是可以的。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    抱歉、我误为 VREF2引脚的电源。

    我的理解如下。 对吗?

    ——

     当 VREF2和 EN 引脚均为0V 状态时、使用 PCA9306器件不会损坏信号端口(SCL2、SDA2)可以施加+3.3V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、当 Vref2/EN 为 GND 时、如果 SDA/SCL 引脚被偏置、则无需考虑损坏。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    现在已经很清楚了。