This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII strap 配置电阻器(Rhi = 3.9k、而不是4K)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232166/dp83867e-sgmii-strap-resistors-rhi-3-9k-instead-of-4k

器件型号:DP83867E

Hallo TI 团队、
SGMII Rhi 设置电阻使用3.9k 而不是4K 是否有区别?

此致 Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    3.9k Ω 可以。

    谢谢。

    大卫