This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:将 DS925视频旁路至 DS926 EVB

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231585/ds90ub926qsevb-bypass-the-ds925-video-to-ds926-evb

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP.

尊敬的先生:
    1.可以将 DS926 EVB 的测试图案(RGB888 60Hz)输出到 TP6817 EVB、TP6817 EVB 将 RGB888视频旁路到 RGB888面板、它         工作 正常。(请参阅图中的测试1)
    2、我有一个 DS925视频源(来自我公司之前的项目),它通过 J1连接到 DS926 EVB (罗森伯格 HSD

      连接器),
      如果我们想将 DS925视频旁路至 DS926 EVB、我尝试设置 I2C 寄存器、但示波器上未显示 PCLK/VS/HS/DE (请参阅测试)        图中的2)
      如何设置 DS926 I2C 寄存器表? 您是否会提供初始寄存器表供参考? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    5月29日星期一是美国公共假日、我们将从此主题开始继续活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  
    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我有几个跟进问题:

    • 925和926之间是否建立了链路?
    • 能否通过 I2C 与925上的926通信?
      • 从925读取926寄存器0x00是进行此测试的简单方法
    • 您是否正在使用 模拟 LaunchPad (ALP)?

    此致、