This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:源极串联电阻器?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228861/trs3122e-source-series-resistors

器件型号:TRS3122E

你好。 是否建议在 DIN 和 ROUT 接口上使用源串联电阻器? 如果可以、是否可以提供推荐的电阻值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN 是输入。

    ROUT 输出的典型阻抗约为20 Ω。如果连接到微控制器的布线足够长、从而产生传输线路效应、则添加一个源端接电阻器来匹配布线的特性阻抗将有助于防止反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    它们并不是必要的-一般来说、相对于器件的最大数据速率、微控制器的线迹不够长、否则会出现重大问题。 添加小电阻器有助于减轻一些较高频率的反射、但通常而言、它的总线不够长、不会 为系统带来太多好处。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我会开始担心反射线迹多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    通常不需要中断、但取决于数据速率和上升时间。 一般而言、通过查看传入脉冲序列每个谐波的相对波长(最坏情况下是由0和1交替组成的串、即010101010)来估算这一点-通常最坏的情况下、我们仅考虑奇次谐波和基波。 如果使用这些谐波、我通常可以看到高达第7个或第9个谐波-但每个连续谐波的能量将少得多、而此引脚上的大部分能量将是直流、第1个、 和三次谐波、由于这是一条较短的总线、一般来说、我很可能只关注基础谐波和三次谐波。  

    例如、如果您使用1Mbps 数据速率、此数据速率是一个500kHz 的基础频率  

    fo = 500kHz

    F3 = 1.5MHz

    F5 = 2.5MHz

    F7 = 3.5MHz

    F9 = 4.5MHz

    如果将信号传播速度(Vp = C * x; 0 < x < 1)除以频率,则会得到波长(信号传播速度是 C 的一小部分,因为导体不允许信号传播到光速)。  

    假设 Vp 为0.78 * C

    λ0 = 467.7米

    λ3 = 155.9米

    λ5 = 93.5米

    λ7 = 66.8米

    λ9 = 51.9米

    现在、当电路的电气长度大于波长的1/10时、反射会成为问题。

    因此、在总线长度大于以下值时会发生反射:

    46.77米基 频

     三次谐波15.59米

    5次谐波为9.35米

    用于7次谐波的6.68米

    5.19米、用于第9谐波  

    请注意、即使是在9次谐波下、反射前总线长度也是5米的。 考虑到 RS-232总线在标准的15米外连接到面向控制台的引脚的5米总线是非常不寻常/不建议的,因为它应该短得多。  

    但是、这并不是完美的脉冲序列、因此还有更高频率的转换能量-这会将最大长度设置为 TRANSITION_TIME / 10 *信号传播速度(Vp)。 -但是这台设备不能满足该时间的要求,但它应该足够快,以上的近似值是可以的。

    请注意、此示例假设信号传播速度为0.78 *光速-如果传输线路具有不同的传播速度、则应进行计算以反映这一点-但总的来说、这表明您不太可能需要该光速 引脚上的反射。

    此致!

    帕克·道德森