This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:MSDI 开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227955/tic12400-msdi-switches

器件型号:TIC12400

这是一个即将推出的汽车项目。  

TIC12400接口 在其输入侧有一个滤波级。  您能 帮助说明 滤波器中使用的电阻器的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    滤波器中使用的电阻器和电容器的值将取决于您需要的保护量。  TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告 讨论了此主题、并提供了各种电阻和电容组合的测试结果、可帮助您进行选择。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在为这部分进行功率估计时我真的很困惑。事实上、这部分有8个输入、包括 GND。如何进行功率估计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    电源电流将取决于器件的配置方式以及通过外部开关提供的电流大小。  该器件会消耗一些电流来为内部电路供电、但大部分电流将流经靠近 GND 的 INx 开关。

    该器件可配置两种湿性电流模式、即连续模式和轮询模式。  

    在连续模式下、在触发器件时不会禁用湿性电流源电路、任何闭合的开关都将在开关闭合的时间段内导致电流流动。  要计算此模式下的电源电流、只需将空闲状态(即没有有效 INx 引脚时)下器件消耗的电流与湿性电流乘以闭合开关数量相加。

    在轮询模式下、湿性电流会在对 INx 引脚进行采样所需的一段时间内导通、然后在周期的剩余时间内被禁用。  周期时间和电流处于活动状态的时间都可以配置为不同的值。  此外、湿性电流电平和开关状态会增加需要在计算中考虑的其他变量。  

    好消息是、我们有一些为此目的而设计的工具。  TIC12400EVM-KIT 具有一个免费的 GUI、即使在没有将 EVM 连接到 PC 的情况下也可以下载和使用。  它有一个 Polling Mode Calculator 工具、可以根据您的特定配置计算电流。

    此外、还有一个 Excel 电子表格版本的工具、您可以在该 E2E 链接中找到

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Jonathan、

    您的回复非常有帮助