This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2926460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230908/dp83825evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DP83825EVM

你好

请您能否提供 DP83825EVM 的 CE/EU 符合性声明?  TI 网站上似乎没有这方面的内容。

谢谢你

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要向内部团队核实这一点。 请于6月5日至23日之前收到回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。 DoC 现在应位于 EVM 产品文件夹中。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您可以分享这个链接吗?

    我在产品技术文档部分看不到 EU DOC。

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这位于 EVM 文件夹、而不是 IC 文件夹。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszqqz3

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerome.

    感谢您分享这个链接,我很感激。

    可能我不明白 EVM 文件夹中是什么意思。

    我正在浏览: https://www.ti.com/tool/DP83825EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    我应该一直在寻找什么呢? (只是为了让我知道将来)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此文档位于本页面的技术文档下。

    这是最近上传的、因此这可能是您以前没能在这里看到的原因。

    此致、

    Gerome.