This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021-Q1:未使用的 WAKE/INH/ SPLIT 引脚连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029A-Q1, TLIN1021-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233376/tlin1021-q1-unused-wake-inh-split-pin-connection

器件型号:TLIN1021-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1、TLIN1029A-Q1

大家好、

您能否解释列出的器件未使用的 WAKE/INH/ SPLIT 引脚的引脚连接?  

客户使用了 P2P 的其他器件(没有 WAKE/INH/ SPLIT 引脚)、但在实现我们的器件时担心任何 EMI/噪声问题。

- TLIN1021-Q1.

- TCAN1043-Q1

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zena、

    您能否共享其他 P2P 但没有 WAKE/INH/SPLIT 的器件? 如果这些器件没有使用这些引脚、那么 TLIN1029A-Q1会更好、因为它没有 INH 或 WAKE、但具有相同的引脚排列。

    对于 WAKE 引脚、如果不使用该引脚、则可以连接 VSUP 或 GND。 如果未使用 INH、可以将其保持悬空状态。 分离在我们的 CAN 收发器上并不存在、这些引脚是真正的无连接、因此与什么连接都无关紧要。

    但同样、您能否与我们分享客户正在使用的竞争对手器件、以便我们能够更好地匹配产品系列中的替代产品?

    此致、

    Eric Hackett