This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:分辨率和颜色问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231785/sn65dsi83-resolution-and-color-problems

器件型号:SN65DSI83

您好!

我们正在设计一个基于 imx8mp 的定制板、该板使用 SN65DSI83将 LVDS 显示器连接到 SOC。 已使用 Yocto Hardnert 和 NXP BSP 生成操作系统。 我们使用的是内核版本5.10.72。  

我们要使用的寄存器值为:

Register      Value
0x0D          0x00
0x0A          0x05
0x0B          0x10
0x10          0x20
0x12          0x11
0x18          0x78
0x19          0x02
0x1a          0x02
0x20          0xE0
0x21          0x01
0x24          0x10
0x25          0x01
0x28          0x10
0x29          0x00
0x2C          0x04
0x2D          0x00
0x30          0x04
0x31          0x00
0x34          0x2b
0x36          0x0c
0x38          0x08
0x3A          0x08

连接的显示器具有480x272像素分辨率、数据表中显示的显示器参数为:

我们在显示屏侧面测量的 LVDS 时钟频率为 28960000 Hz。

生成的图像为:

在第1点、边缘应为白色、但漆成蓝色。

在点2有这一颜色改变水平,这不是在他的原始图像。

是否有一个存储在其中任一寄存器中的错误值? 哪些参数会影响上图中点一和点二所示的内容?

此致、

Gustavo Plaza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo

    查看面板规格、我的理解是否正确、即 DCLK 是需要输出到面板的 DSI83 LVDS 时钟频率? 如果是这种情况、则 DLCK 频率超出 DSI83 LVDS 时钟支持范围。 LVDS 的最低时钟频率 DSI83可支持为25MHz。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:感谢您的及时回复。

    我们的屏幕内嵌了 LVDS 到24bRGB 适配器。 我们将 SN65连接到必须介于20MHz 和71MHz 之间的 LVDS 信号、因此这应该不会对 SN65造成问题。 或者这就是我们的想法...

    我添加了24位 RGB 信息、因为我们可以在其中找到 HSYNC 和 VSYNC 配置的信息。

    是否有一个存储在其中任一寄存器中的错误值? 哪些参数会影响上图中点一和点二所示的内容?  

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo

    您是否使用 DSI 调谐器软件生成寄存器编程值?  

    e2e.ti.com/.../0458.DSI_2D00_Tuner.zip

    如果启用 DSI86内部生成的测试图形、您是否看到测试图形存在同样的问题?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用  DSI 调谐器软件连接生成的、但将该值应用于寄存器、图像颜色不正确。

    e2e.ti.com/.../CSR_5F00_dsi.txt

    当我 使用寄存器0x3C 激活测试模式时、显示屏显示以下图像:


     

    如果 DSI 不正确或 DSI83寄存器配置不正确、我不知道问题可能出在哪里。

    您是否认为 错误的值存储在此特定显示屏的任何寄存器中? 哪些参数会影响上图中点一和点二所示的内容?  

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、  

     DSI83输入上的 DSI 时钟频率是多少?  

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    DSI 时钟频率为 86.88MHz

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    寄存器配置似乎正确。 您是否遵循 数据表中表7-2中所述的初始化序列?

    谢谢 Allison