This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813EVM-MC:介质转换器停止工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813EVM-MC, USB-2-MDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222358/dp83tc813evm-mc-media-converter-stopped-working

器件型号:DP83TC813EVM-MC
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIOMSP430F5529

您好!

我一直在使用 DP83TC813EVM-MC 评估板作为从 100BASE-T1到100BASE-TX 的介质转换器。 在使用了几天之后、该器件停止工作。

  • USB 为电路板供电
  • DIP 开关都处于向上(1)位置
  • 电路板通过以太网电缆连接到 RJ-45上的以太网交换机
  • 板上的以下 LED 亮起:D8、D9、D13、D14、D16、 D17、D19、D21
  • RJ-45左侧 LED 以橙色亮起
  • RJ-45右侧 LED 偶尔呈黄色闪烁、但大部分时间都熄灭
  • USB COM 端口在主机 PC 上处于活动状态-为器件上电时、我可以看到下面的横幅
  • 使用 USB-2-MDIO 工具时、我无法从板上的任一 PHY 读取任何寄存器(请参阅图)-这之前已经成功
  • 通过单对连接到100BASE-T1设备时、似乎没有通信通过 RJ-45
  • 器件的放置和运行环境是 ESD 安全环境
  • 自电路板上次工作以来、未发生配置或连接更改

是否有任何与介质转换器模式下 MSP430固件操作相关的文档(除非常稀疏的 SNVU825除外)? 具体而言- DIP 开关位置和指示灯 LED D8-D10的含义? 如何调试该问题?

器件上电时 USB COM 端口的输出:

Board: DP83TC813-Q1 Media Converter
Board Revision: 15 RGMII
DIP Switch position: SW1:1 SW2:1 SW3:1 SW4:1
Mode: 15
Schematic Revision: 15
Software Revision: 3.04
PHY Type 0: DP83867E
PHY ID: 1
PHY Revision: 1
No compliance init script loaded
PHY Type 1: DP83TC813
PHY ID: 10
PHY Revision: 1
No compliance init script loaded
End of identification

USB-2-MDIO 在尝试读取 PHY 寄存器时:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我将与我的团队进行核实、并在周五结束前与您联系。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    很抱歉响应延迟。

    您能否通过使用0001作为寄存器地址而不是0x1来检查寄存器读取情况?

    检查出现了什么问题的一种方法是使用固件重新刷写 MSP。 但是、这需要 MSP LaunchPad。 您是否有 MSP430F5529 Launchpad?

    另一个故障根源可能是器件。 您是否可以通过执行以下操作来检查传输的信号完整性?

    1. 移除连接伙伴、并使用差分100 Ω 电阻端接 TRD_P、TRD_M。
    2. 测量电阻两端的差分电压。
    3. 请捕获并分享放大和缩小的波形。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcel:

    您能告诉我问题是否现已解决吗?