This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD51:查找可更换产品

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, SN65HVD51, THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233015/sn65hvd51-inquiry-for-replacable-product

器件型号:SN65HVD51
主题中讨论的其他器件:THVD1451、、 THVD1551

大家好、TI 支持团队

SN65HVD51DR 已确认为已计划的停产项目。

请推荐可替换为 PI 引脚的产品

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的替代器件是 THVD1451。 它未被标记为"高输出"、但在5V 时、它的典型驱动强度实际上高于 SN65HVD51的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    THVD1551是替代器件-(THVD1451也可以使用-但通常更具有成本效益的选项是 THVD1551)。 这两个器件的性能与 SN65HVD51的 VOD 相似、稍高一些、因此即使它们没有标记为高输出、它们也应该大致相同(假设电源为5V)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1551不提供 SOIC 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-我现在看到了,感谢克莱门斯纠正我。

    我们需要更改 RECT。 因为它指向 THVD1551。

    MJ - THVD1451在 SOIC 中是引脚对引脚的封装、在更换 SN65HVD51时将满足系统的需求-我们的产品页面将 THVD1551作为其电气方面最相似的器件、但它使用 DGK (VSSOP)封装-但采用相同的引脚排列。  

    此致!

    帕克·道德森