This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232收发器要求

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3227E, MAX3227E, MAX3227, TRS3122E, TRS3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233034/rs232-transceiver-requirement

主题中讨论的其他器件:TRS3122E、 TRS3227、TRS3227E 、MAX3227E 、MAX3227
驱动器/接收器的数量 1/1
双工 满
电源电压 1.65V 至5.5V 或1.8V 至5.5V
数据速率 250kbps 和1Mbps
通道 单路
工作温度 0°C ~ 70°C

请尽快为我们的项目推荐一些具有上述规格的 RS232收发器 IC。

项目详细信息:

VVDN 项目 ID: FSCJ_WFI7

项目名称   : Wi-Fi7三频接入点

电流限制      :三频 WiFi

VVDN 设计地点:钦奈

年数量      : 50000

项目运行      : 5年

项目状态  :正在设计中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一能够以1.8V 电源运行的收发器是具有2/2驱动器/接收器的 TRS3122E。

    如果您有3.3V 或5V 电源、也可以使用具有更好 ESD 保护功能的 TRS3227/MAX3227或 TRS3227E/MAX3227E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    此外、我还需要零件成本核算  MAX3221E 和 MAX3221 用于 MOQ ( 30、10K 和50K )。

    我还需要知道、如果我使用的是半双工组件、而不是全双工组件、设计 UART 到 RJ45调试控制台是否会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有半双工 RS-232收发器。 (仅将 DOUT 和 RIN 引脚连接在一起会将电气特性更改为超出规格。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请帮助您在上述 MOQ 中分享上述组件的价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。 您可以在"订购"表的产品页面上找到标准价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhakar:

    建议器件上的 Clemens 正确无误-请转至 TI.com 上的 RS-232页面、了解订购信息: https://www.ti.com/interface/rs-232/products.html

    此致!

    帕克·道德森