This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:如果我们将此器件用作 SCI/UART 电平转换、会怎么样?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245, TXU0202, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232597/tca9617a-what-if-we-use-this-device-as-sci-uart-level-shift

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245TXU0202

您好!

我已经使用此器件将 SCI 电平从1.8V 转换到3.3V。

但数据表显示它是针对 IIC 设计的。

我是否有可能将其用作 SCI 接口、TX 连接到 SCL、RX 连接到 SDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是"SCI"? 可扩展相干接口 串行通信接口?

    作为一个 I²C μ s 缓冲器、TCA9617A 针对低速和双向开漏信号进行了优化。 它可以与 UART 信号一起使用、但最好选择 TXU0202或 SN74AXC2T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justifice,

    我第二点 Clemens 说、您是指可扩展相干接口/串行通信接口吗? 您是说 SPI 吗?  

    TCA9617A 专为 I2C 而设计、但可以传递非 I2C 的信号。 TCA9617A 器件运行无需 I2C 通信。 TCA9617A 没有可寻址从器件地址、也不会将任何信号驱动回主器件(ACK/NACK)。 TCA9617A 是一款具有双向功能的电平转换缓冲器中继器、只需查看驱动侧的电压阈值即可确定输出侧的逻辑状态(驱动高电平或驱动低电平)。 这些输入阈值由数据表中列出的 VIH 和 VIL 参数定义。  

    只要满足器件的电气建议以及用于产生高或低逻辑输出的逻辑电平、就不会将 TX/RX 信号连接到 SDA 或 SCL 线路中。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说串行通信接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justifice,

    只要在确定高或低逻辑信号时遵守电压阈值以便正确使用该器件、这应该对串行通信有效。  

    此致、

    泰勒