This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD255:下一代

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232765/sn65hvd255-next-gen

器件型号:SN65HVD255
主题中讨论的其他器件:TCAN1057A-Q1

大家好、  

 您能帮助提供下一代 SN65HVD255DR 和相关比较表吗? 最好是 P2P。 如果没有 P2P、请提供合适的器件。  谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、

    请了解如何使用 SN65HVD255DR 实现直接 P2P 的 TCAN1057A-Q1。  

    器件: TCAN1057A-Q1 SN65HVD255DR  
    协议: CAN、CAN FD 电流  
    电源电压:   4.5至5.5 4.5 至5.5
    总线故障电压: 58到58 27到40
    最大 DR (Mbps): 8. 1.
    额定值 自动 目录
    低功耗模式: 静默 静默
    CMV: -12至12 -2至7.

    此致、

    插孔