This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:绝对最大结温查询

Guru**** 2866140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233035/max3232-absolute-max-junction-temperature-query

器件型号:MAX3232

数据表中提到的150°C 绝对最大结温是否适用于商业级和工业级器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhakar:

    是的、两种型号都具有相同的最高结温-不同型号之间的主要区别在于、商用版仅适用于0C 至70C 的温度范围、而工业版适用于-40C 至85C 的温度范围(与环境温度相匹配)。 最低电源电压范围)  

    此致!

    帕克·道德森