This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:如何将默认 P0状态配置为低电平

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233042/tca9536-how-to-configure-the-default-p0-state-to-low

器件型号:TCA9536

您好、专家!

我的客户希望在上电时 P0引脚输出逻辑低电平。 由于初始状态是内部 FET Q1和 Q2关闭且启用了100K PU 电阻器、是否可以使用4.7K 欧姆之类的外部下拉电阻器?

此致、

上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;这足够强、可产生接近 GND 的电压。