This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S701-Q1:寻求 TPD2S701-Q1设计审查和建议

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S701-Q1, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231466/tpd2s701-q1-asking-for-tpd2s701-q1-design-review-and-suggestions

器件型号:TPD2S701-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

大家好、

客户希望设计 TPD2S701-Q1。


您能帮助查看 原理图并提供您的评论吗?

 1.请协助提供 OVP 电路 ESD 钳位的详细规格。

 2.下面提供了 TVS 的 TPD6S300规格和 TLP 曲线参考。 如果提供的 TVS 具有迅速反向功能、还需要提供 Vhold (V)/ Ihold (mA)值以进行评估。

 

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    1、原理图审阅我看不到您附上的、能否在随附的原理图中添加您的原理图、或通过电子邮件发送给我、谢谢。(Kuno-wu@ti.com)

    2、针对您有关 ESD 钳位的请求、抱歉、我们内部没有此图表、但我们有一个相关的主题、希望它对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我们已经有电子邮件要沟通、我将首先关闭此主题。如果您有一些新问题、请随时提交新主题或通过电子邮件与我联系、谢谢。

    此致、

    Kuno.