This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:ADN2905ACPZ 的 TI 替代器件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111, DS125DF410, DS110DF410, DS250DF230, TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230034/ds250df230-ti-replacement-device-for-adn2905acpz

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS125DF111、DS110DF111 DS125DF410DS110DF410、、 TLK10002

您好!

我的客户正在寻找 ADN2905ACPZ 的替代产品。

您能否推荐合适的 TI 产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您能否分享有关客户应用的更多信息?  该器件用于什么数据速率?  他们需要 IT 的关键功能是什么?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    客户正在设计有线网络设备。

    客户正在寻找一款能够使用之前使用的停产 ADN2905ACPZ 尽可能替代该功能的替代产品。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    看起来 DS125DF111是我们最接近的替代产品。  话虽如此、我们必须了解客户正在使用的数据速率以及是否需要以这些速率重新定时数据。  例如、如果客户 对 ADN2905使用614.4Mbps、则 DS125DF111需要以 CDR 旁路模式运行以支持这一点。

    此外、我对 DS125DF111的建议是需要支持3.072Gbps 和6.144Gbps CPRI。  如果客户只是在使用以太网系统、那么他们可能只需要1GbE 和10GbE 的支持。  在这种情况下、DS110DF111也可能是一个不错的选择。

    如果客户可以使用4通道器件、也值得考虑 DS110DF410和 DS125DF410。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢你的帮助。

    这是客户的回应。

    如果同时支持 CPRI 和以太网、但设备仅支持1/10GbE 则更好。
     
    我们考虑使用可检查线路状态的便携式产品、因此我们更倾向于使用1CH、因为我们优先考虑低功耗。
     
    您推荐的产品除了锁定外似乎没有任何东西可以检查 PRBS 错误、是否正确?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您澄清了此用例。

    是的、这是正确的、我推荐的器件可以生成 PRBS 模式、前提是它们具有 CDR 锁定、但无法检查 PRBS 模式。

    DS250DF230等25G 重定时器支持 PRBS 模式检查。  不过、此器件支持 19.6Gbps 至25.8Gbps 并可除以2/4子速率。  这意味着、我们在 CDR 模式下支持的 DS250DF230最低数据速率为4.9Gbps。  该器件可以使用 CDR 旁路模式通过较低的数据速率、并对这些数据速率应用 CTLE、但如果没有 CDR 锁定、则无法检查 PRBS 模式。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    客户在 TI 网站上找到了 TLK10002。

    此产品似乎具有 PRBS 错误计数功能。 推荐 DS 系列而不是 TLK10002有什么原因吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    此产品是 SERDES 器件。  据我了解、客户正在寻找属于我们 DS 系列的重定时器器件。  请告诉我、客户是否认为 TLK10002是可行的选择。

    谢谢。

    德鲁