This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412是否可以采用2V 1mA 直流电源?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TMUXHS4412, HD3SS3411, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231364/tmuxhs4412-could-tmuxhs4412-take-2v-1ma-dc-power

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411、HD3SS3412 TMUX646

大家好、

我的客户想要找到要求如下的高速开关产品:

  1. 电流限制 :液晶屏测试仪器, 高速视频信号(差分) DP 上的延迟
  2. 功能: 在信号源/开路短路检测之间进行选择 (2V 1mA) 并在屏幕上选择要触摸屏幕的信号源、或选择开路短路检测模块以测试信号链路的连接。
  3. 速率:  所需支持的当前速率 8.1Gbps , 20Gbps 产品正在开发中,最适合产品与两种速率(8.1Gbps/20Gbps)兼容

您可以帮助推荐一个 支持 DP、直流电源(2V/1mA)、8.1GHz 的合适器件吗?

我推荐 TMUXHS4412 在 DP (8.1GHz)和开路/短路测试(2V/1mA)中使用之前。

但它无法输入2V 1mA、对吧?

如何判断器件是否可以采用 2V 1mA 直流 power.in 输入引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bella:

    感谢您的提问。 我们正在内部努力为您寻找解决方案。

    由于是周末度假、请预计最早在周三之前收到回复。

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开路/短路如何工作?

    好的

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    开路-短路:输入2V/1mA 直流电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以上一代产品中的器件(HD3SS3411)为例:

     开路/短路测试: 从 I/V DAC 至 MIPIA_OS_DN0引脚输入2V/1mA 电压。

                  预计从 MIPI_A_DN0到 LCD 输出2V/1mA 电压、而 HD3SS3411的其他引脚无法检测2V/1mA 电压。

    HD3SS3411是一款单通道器件。

    在新一代产品中、器件需要4个差分输入通道和更快的速度才能实现更高的分辨率。

    因此套接字要求是:

    • 4个差分输入通道
    • 支持 DP 信号8.1GHz
    • 支持开路/短路测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝拉:

      MIPI_A-DN0上的终端是什么?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    MIPI_A_DN0上没有终端。

    我不确定 我是否让您 正确地跟随我、知道开路/短路如何工作。 如果您对此有任何疑问、请告知我。

    上一代产品使用的是  HD3SS3411。 它可支持 开路短路测试、但它仅包括一个差分通道

    但新一代产品上需要4个差分通道、并支持 DP 信号8.1GHz 和开路短路测试

    您能帮助推荐一款合适的器件吗?  这是紧急情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝拉:

      HD3SS3412可支持4通道和8GHz。 DP 信号是8GHz 或8Gbps?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    DP 信号为8.1Gbps。

    我们现在可以就 Webex 开会了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以发送 Webex 链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝拉:

       对于 TMUXHS4412、P 和 N 之间存在20k、因此客户会看到差分引脚 P 或 N 上的电压

    HD3SS3412与 HD3SS3411类似、可以支持 8.1Gbps DP、但最好在使用前进行开路/短路测试。

    我们没有任何 MUX 来支持 mipi C phy、Pls 检查其他组的 TMUX646。

    此致

    布赖恩