This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB953-Q1:该串行器是否具有与视频传输延迟/冻结相关的故障模式?

Guru**** 2886740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231575/faq-ds90ub953-q1-does-this-serializer-have-failure-mode-regarding-delayed-frozen-video-transmission

器件型号:DS90UB953-Q1

您好、TI 专家

您可以帮助确认串行器(DS90UB953)是否可能具有冻结和延迟的视频输出故障模式吗?  如果是、请分享这些失效模式的安全机制。

谢谢  

Br

Weicheng

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:  

    5月29日星期一是美国公共假日、我们将从此主题开始继续活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  
    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng、您好!

    DS90UB953-Q1没有任何冻结延迟视频输出的故障模式。 由于串行器未包含足够的存储器来存储视频帧、因此在器件内无法实现此特定故障模式。 从功能安全分析的角度来看、这些失效模式与 FPD-Link 没有任何影响。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey

    感谢您的答复。 以便您的澄清 可适用于所有 TI 串行器和解串器、我的理解是否正确?

    此致

    Weicheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng,

    是的、这是正确的  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey、BTW、TI 的串行器将来是否会支持全帧 CRC 检查?

    此致

    Weicheng