This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC176:LCC20封装的 IBIS 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC176, SN65LBC176A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232866/sn55lbc176-ibis-file-for-lcc20-package

器件型号:SN55LBC176
主题中讨论的其他器件: SN65LBC176A

您好、E2E:

是否有适用于 LCC20封装中的 SN55LBC176的 IBIS 文件? 如果是、请发送给我。

谢谢。
Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    遗憾的是不是-此 IBIS 模型的 LCCC 封装版本不可用-我们最接近的模型是 SN65LBC176AD (SOIC 封装中的 SN65LBC176A)-因此封装寄生效应将不同、并且会存在一些参数差异 ( 版本是一款速度更快的器件、R 引脚输出特性略有差异)从电气的角度来看、其最接近的-从时序的角度来看、其略有不同-主要体现在驱动器上的传播时间方面。 由于器件的年龄、我认为我们不会为该器件创建任何其他模型、这很可能是我们拥有的最佳选择176AD 模型。  

    如果您有任何其他问题、请告诉 我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    这是一个很老的零件,所以这是我怀疑的。 永远不会令人伤感地问。 我确实找到了适用于 SOIC (lbc176ad.ibs)的 IBIS。 引脚排列也会有所不同。 您是否知道 LCC 封装的 RLC 值是多少?

    谢谢。
    Jose  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    因此、我在浏览了我们所有的其他 LCCC 封装、以查看我们是否有完整的 IBIS 模型-我找不到该模型、因此我没有可提供关于 LCCC 封装的数据。 这似乎是一个未建模的封装、因为我们过去似乎能够指向其他电气类似的模型。 我诚实地认为、这与器件的老化和 这种特定封装的稀有性有很多关系。  

    对此造成的不便、我深表歉意。  

    如果你有任何其他问题,我会尽我所能看看我能做什么!

    此致!

    帕克·道德森