This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为以太网 RMII 接口3.3V 至5V 需要电压电平转换器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232838/need-a-voltage-level-translator-for-ethernet-rmii-interface-3-3v-5v

主题中讨论的其他器件:TXB0108

尊敬的团队:

在我的板中、有一个 SOM 通过以太网与 uC 通信。

它是从 Mac 到 Mac 的通信。

SoM 在3.3V 电压下工作、以太网在5V 电压下工作。

我是否可以知道、TI 是否有任何电平转换器 IC 可在3.3V 和5V 之间转换以太网。

此致

Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们没有专为以太网应用设计的电平转换器、但我们确实有可从3.3V 和5V 转换的器件。 我们的 LXC 或 TXU 系列都可以在这里工作。

    左侧 系列的产品、如 SN74LXC2T45 、都是双向控制电平转换器、电压范围为1.1V 至5.5V。尽管  TXU 系列中的其他 器件、例如 TXU0104、都是具有相似电压范围的固定方向电平转换器。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    非常感谢。

    希望这将支持 RMII 的速度

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果还需要其他信息、请告诉我们。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我需要至少7个通道。

    该 TXB0108是否适合我的应用。速度确切为100Mbps、我认为有风险

    我具有以下任何信号

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    RMII 需要50MHz 的时钟基准、这也是 TXB0108转换器的最大数据速率。 该器件应该能在这里正常工作。 我还建议将 TXB0108添加到测试板中、以确保此器件满足您系统的时序要求。  

    注意:由于这是一种自动方向转换器、因此该器件具有极低的驱动强度。 TXB0108应放置在尽可能靠近背对背 MACS 的位置。

    此致、

    Josh