This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:最大 ESR 晶振

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233685/tusb8041-maximum-esr-crystal

器件型号:TUSB8041

您好!

TUSB8041的数据表建议晶体的最大 ESR 为50Ω Ω。 如果选择 ESR 最大为60Ω Ω 的晶体、预计会出现哪种问题?

此致、

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESR 对晶体的牵引度和功率耗散以及可能的抖动有影响。

    如果功率损耗过大、可能会导致晶体随时间漂移