This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN75C1168NS 和 SN65C1168ENSR 之间的差异

Guru**** 2636645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233601/sn65c1168e-difference-between-sn75c1168ns-and-sn65c1168ensr

器件型号:SN65C1168E

您好!  

由于 SN75C1168NS 已停产、因此我们正在研究推荐的 SN65C1168ENSR 替代产品。

您能告诉我 SN75C1168NS 和 SN65C1168ENSR 之间的区别吗?

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "E"意味着更好的 ESD 保护。

    "R"表示芯片不是以管装形式封装、而是以卷盘形式封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    但有一些区别。

    SN65C1168ENSR 上的温度范围大于 SN75C1168NS -前缀 SN65通常表示 -40°C 到85°C 的温度范围、而 SN75表示温度范围为0°C 到70°C。 从用例角度来看、随着温度范围的增加从 SN75切换到 SN65、这不是问题、因此任何 SN65器件都将能够处理先前使用 SN75的应用的温度范围。

    另外两个是克莱门斯提到的:

    2."e"表示增强型 ESD 保护-如果您将 SN75C1168NS 替换为 SN65C1168ENSR、这只会增加系统级的额外保护-因此这是一种有利的变化、不会对用例产生负面影响。 SN75C1168NS 未列出 ESD 保护特性、而 SN65C1168ENSR 具有以下 ESD 规格:

    SN65C1168ENSR 末尾的"R"仅表示订购 SN65C1168E 的 NS 封装时为卷带而不是管装。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森