This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32EIDR、AM26LV32EDRP、AM26LV32EIRGYR 均包含同一芯片。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233533/am26lv32e-am26lv32eidr-am26lv32emdrep-am26lv32eirgyr-are-all-containing-the-same-die

器件型号:AM26LV32E

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我想知道这些部件:AM26LV32EIDR、AM26LV32EMDRP、AM26LV32EIRGYR  

CMOS 或 BiCMOS、以及它们是否都包含相同的裸片。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能方框图显示它同时包含 MOSFET 和 BJT。

    电气特性完全相同(温度范围除外)。 裸片看起来是一样的、但不能保证它会保持这种状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    它应该是功能方框图中所示的 BiCMOS (图中同时显示了 BJT/FET)  

    上述 EP 器件是不同的裸片、因为 EP 器件提供了扩展保护。 它们在性能上相似、但 EP 版本更稳健。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森