This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:关于电缆检测的问题

Guru**** 2927060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233378/lmh0303-questions-about-the-cable-detection

器件型号:LMH0303

大家好、

   有一些关于 电缆 检测的问题。

   以下是在使用过程中遇到的现象。

   1.当前设计为每5秒启用一次。 使能端开启1ms 后、读取 LMH0303的计数寄存器、判断是否连接了器件。 当计数器小于25时开启、否则关闭。
     在测试过程中、发现 LMH0303在未与器件连接时开启异常、并且计数寄存器的值处于不稳定状态、分布范围为0至31。
在同一环境中、将使能开启时间从1mm 调整到5mm、然后读取计数寄存器的值为5ms、以判断器件是否已连接。 此时、没有异常开孔、并且计数寄存器的值稳定在30~31。 减去28、29次。

  2.用户在使能端关闭一段时间后读取计数寄存器的值。 此时、该值分配为16到31 (读取的值在使能关闭后不会随时间变化)。

   以下是问题:

  问题1:  启用 LMH0303后、在1ms 内读取计数寄存器(数据表为4ms)。 此时、计数器的值是否为异常值是否没有参考意义、无法用于插入检测。  产品说明书 需要 4ms。 是否需要在启用后4ms 读取计数寄存器的值? 为什么需要4ms?

  Q2.使能端完全关闭后、读取计数器的值是否有意义? 当使能端开启时、读取该值是正常现象。 原因是什么?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    [quote userid="520982" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233378/lmh0303-questions-about-the-cable-detection q1.  启用 LMH0303后、在1ms 内读取计数寄存器(数据表为4ms)。 此时、计数器的值是否为异常值是否没有参考意义、无法用于插入检测。  产品说明书 需要 4ms。 是否需要在启用后4ms 读取计数寄存器的值? 为什么需要4ms?

    加电后、通常需要一些时间来启用端接故障检测等功能。  4ms 可让 LMH0303上的信号稳定并使终端故障检测处于活动状态。

    [quote userid="520982" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233378/lmh0303-questions-about-the-cable-detection Q2.启用完全关闭后,读取计数器的值是否有意义? 当使能端开启时、读取该值是正常现象。 原因是什么?

    只有在器件处于启用状态时、才能读取该值。

    有关其他信息、请参阅下面的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233488/faq-lmh0303-how-to-tune-lmh0303-lmh0307-cable-fault-detection

    谢谢。

    德鲁