This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH0303:如何调整 LMH0303 LMH0307电缆故障检测

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233488/faq-lmh0303-how-to-tune-lmh0303-lmh0307-cable-fault-detection

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件:LMH0307

背景:

LMH0407/3端接故障检测从未被设计为精确;它的用途是在没有电缆连接到输出(近端)时提供指示。 端接故障检测通过检测输出上的反射来工作。  该器件可测量峰峰值输出电压。  输出幅值通常为800mVp-p  由于100%反射、无端接会导致输出电压变为2倍(1600mVp-p)。

在最低阈值设置下、LMH0407/3即使在振幅低至800mV (完美端接)时也会检测到故障。  在最高阈值设置下、即使振幅接近1600mV (完全未端接)、LMH0307也不会检测到故障。

在默认寄存器设置(HDTFThresh = 9)和3G 输入的情况下、电缆驱动器将检测"空载条件"或故障、如果它发现振幅比最大值低大约450mV 以上(即、包括反射的输出振幅大约为1.15V)。  这并未明确、但 HD 阈值寄存器的每个阶跃都会使该决策电压改变大约100mV、但变化范围可以为大约50mV 至200mV。 请注意:这个特性并不是为了达到精确要求、而是取决于电路板布局布线/用于 ESD 等的无源组件

过程:

由于端接故障检测阈值取决于 PCB 布局、因此可能需要针对每种设计微调阈值。  为了帮助设置端接故障阈值、我们提供端接故障计数器(寄存器0Ah 和0Bh)来帮助测量电缆驱动器如何解读输出端接。

终端故障计数器对 LMH0303输出中出现的终端故障进行计数。  内部10MHz 状态机 向上或向下计数:在检测到终止故障时向上计数一个节拍、在检测到正确终止时向下计数一个节拍。  该计数器的范围为0到31 (十进制)。  当没有端接故障时、该值将接近于0。  当计数达到31时、终止故障指示器将生效。

这些寄存器可用于对终止故障阈值设置进行微调。  如果在输出正确终止后有许多终端故障计数、则终端故障阈值应为  

服务时数.  如果在输出未终止时寄存器未显示一致的计数31、则应降低终止故障阈值。

此致、Nasser