This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:HUB配置问题 μ A

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232986/tusb4020bi-hub

器件型号:TUSB4020BI

1,如图中的配置,请问是否合适,(无I2C接口):图中的配置OVERCUR悬空,是否会引起HUB数据连接问题;36管脚的定义如何理解呢。请帮忙说明,谢谢。3.4 5 35 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入不了图片,描述一下,36脚 接4.7k电阻到地,6脚接4.7k到3.3V,4 8脚悬空,I2C没有连接。5 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受友情请求并发送 带私人留言的示意图。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我如何 接受朋友的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该收到电子邮件通知、 如果您是 TI 员工、也可以通过电子邮件发送通知。

    好的

    布赖恩