This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:上行端口上配有 HD3SS3220

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: 3220UFP-DGLEVM, TUSB8020B, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231163/tusb8020b-with-hd3ss3220-on-upstream-port

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:3220UFP-DGLEVM、、 HD3SS3220

尊敬的先生或女士、我正在尝试将 USB 集线器连接到 USB-C 端口。
我购买了3220UFP-DGLEVM、并使用 TUSB8020B 将其连接到现有的电路板。 很遗憾、Windows 无法找到集线器。 我只需要 USB3器件。

PC -> USB C -> HD3SS3220 -> TUSB8020

不需要用于 USB2.0的线路。

TUSB8020板在不使用 HD3SS3220的情况下直接在 USB3.0 A 端口上工作。
当我直接连接存储设备时、演示板3220UFP-DGLEVM 也可以使用。

但这两种方法无法结合使用。
两个 IC 都应在一块板上并且仅通过 USB 供电。

感谢你的帮助
此致
M. Großmann ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将3320连接到集线器上游标准 USB3电缆?

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了几种变体。 属于该方案的电路板已经存在。 有直接路由。 所有线路成对排列、并尽可能良好地控制阻抗。 走线长度~23mm。 对于3220UFP-DGLEVM 板、我有一条 USB A 转 USB C 3.x 电缆正在使用中。 当我在没有3220UFP-DGLEVM 的情况下直接在 PC 上运行时、同样的星座图也可以正常工作。 但是、我还注意到了什么:如果我将 TUSB8020B 连接到另一个集线器、(PC ->有源 USB 3.0集线器-> TUSB8020)我也有同样的问题。 我看不到额外的集线器。 在无源3.1集线器后面、我看到的是 TUSB8020B。
    此致
    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8020是自 供电还是 Vbus 供电?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 IC 都通过 DCDC 转换器连接到 USB 电源。 所以是 VBus 供电的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 C55/56替换为0欧姆、因为多路复用器侧已经有 C6/C7。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian
    非常感谢您的帮助、遗憾的是、我要到星期一才能完成。 我将在完成测试后立即回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。