您好、TI 成员!
我有以下设置( 桥接模式下的1个 DP83869HM、 SGMII 转铜缆模式下的1个 DP83869HM):

I 在 SGMII 转铜缆 PHY 的输入端(在交流电容后)测量的信号完整性(使用5GHz 差分探头和6GHz 示波器): 
结果如下: 
我的问题是:
-如何知道,例如,如果采样位置"B"是1-1-1的周期,或者如果这是1-0-1的周期,但没有达到零电压电平。
-什么是 SGMII 输入电压切换规格? 我在数据表中找不到此规格
-在 DS 中,SGMII 输出的额定输出差分电压= 1060 (最小值)/ 1100 (典型值)/ 1140 (最大值)
——接收器处的 SGMII 信号仅在-400mV 到400mV (800mV)之间
-------- 这是否意味着我在传输线路上具有很大的损耗?
提前!
Julian