This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 电源要求(用例编号为 CS1764609)

Guru**** 2392595 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM, TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233054/dp83869hm-dp83869hm-power-supply-requirements-case-number-is-cs1764609

器件型号:DP83869HM
Thread 中讨论的其他器件: DP83869EVMTPS735

您好!  

 

我们要 在设计中使用 DP83869HM。 在数据表中、列出了适用于所有电源轨的最短0.5ms 斜升时间。 不过、如果我们查看评估套件(DP83869EVM)的原理图、会发现使用的一些 LDO 不支持软启动或类似功能、例如 用于 VDDA2P5的 TPS73525DRBR。 我们是否可以安全地从评估套件复制电源设计?  

 

谢谢!  

贝蒂

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bettina:

    应遵循数据表中的斜坡时间规格、以保证器件的功能。 请确保斜坡时间大于0.5ms 且小于100ms。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。

    不知道 TI 为什么 在参考设计中使用具有快速启动功能(45us)的 TPS735?

    您能否为 VDDA2P5推荐一款符合规范的替代稳压器?  

    谢谢你  

    Bettina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bettina:

    数据表中包含确保器件正常运行的要求。 我没有为 EVM 选择该器件的原因的历史、但为了实现最稳健的运行、请遵循数据表指南。  

    请为 TPS 团队创建新的 E2E 主题、他们可以帮助您选择符合我们要求的产品。  

    谢谢。

    大卫