This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400复位

Guru**** 2653215 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233894/tic12400-q1-reset-of-tic12400

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好!

是否建议在 TIC12400的 RESET 引脚上使用电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth:

    RESET 引脚为高电平有效信号、在正常运行期间应保持低电平。  为了帮助防止噪声或瞬态脉冲引发复位事件、您可以使用一个电容器来吸收脉冲的能量、并且必须充电至足以引起复位事件的电平。  

    对于您是否应该使用电容器、没有相关的要求或具体建议、因此、如果您愿意、可以自由使用电容器。  使用电容器也不应该是问题、 但如果 MCU 连接到 MCU 上的 GPIO 引脚、则通过切换 GPIO 引脚来启动复位事件与电容器充电到足以创建实际的 TIC12400-Q1复位事件之间的时间会增加。

    此致、

    Jonathan