This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:PCIe 转接驱动器 x16总线

Guru**** 2385140 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, SN75LVPE4410, DS160PR1601, DS160PR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230212/sn75lvpe4410-pcie-redriver-x16-bus

器件型号:SN75LVPE4410
主题中讨论的其他器件: DS160PR1601、DS320PR1601 DS160PR810

大家好

是否有规格高于 SN75LVPE4410的 x16转接驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    即 DS160PR1601。 下面是该器件的链接:

    https://www.ti.com/product/DS160PR1601?keyMatch=DS160PR1601&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    请查看并告知我们您对此器件的应用情况。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    感谢您的建议

    您能 帮助提供符号/参考原理图吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    此部件使用与 TI 第5代 DS320PR1601器件相同的引脚排列。 因此、您可以使用此器件的 EVM 等 请向我发送朋友申请以及您的公司电子邮件地址、以便我们为您提供 DS320PR1601设计文件的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    DS160PR1601具有太多的通道、客户需要的是 PCIe TX 8X、PCIe RX 8、是否有任何其他合适的 IC?

    DS160PR810是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您是对的。 您可以将一个 DS160PR810用于 RX、将另一个 DS160PR810用于 TX 端。

    此致、Nasser