This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:在 PCIe 第2代 x2接口上使用两个 SN65LVPE501

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, SN65LVPE501, DS50PCI401, DS50PCI402, DS160PR410, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232917/sn65lvpe501-using-two-sn65lvpe501-on-a-pcie-gen-2-x2-interface

器件型号:SN65LVPE501
主题中讨论的其他器件: DS50PCI401DS50PCI402、DS80PCI102 DS160PR410DS125BR111

我有兴趣在 PCIe Gen2 x2接口上使用两个 SN65LVPE501器件。  有没有理由不这样做?  从通道布线的角度来看、与使用 DS160PR140等单个 x4器件相比、使用这两个 IC 可提供更干净的布线、DS160PR140的所有 PCIe 通道输入都位于 IC 的一侧、所有 PCIe 通道输出都位于另一侧。  单个 x4接口 IC 导致将两个通道路由到 IC 的远端。  使用两个 SN65LVPE501可实现针对所有通道的更加直通布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈罗德:

      已分配 TT、并将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    请考虑使用 DS80PCI102、DS50PCI401或 DS50PCI402。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您提供这些信息、我一定会研究您上面建议的 IC。

    我的初始问题是有关电路拓扑或配置的更多信息。  我看到这种类型的电路有三种潜在配置、即在根复合体和 PCIe Gen x2接口的端点之间添加 PCIe 转接驱动器。

    配置1:

    配置2:

    配置3:

    我正在尝试找出是否有一个优势的其他.  我倾向于配置1、因为它支持直接路由、而且 IC 高效(没有未使用的驱动器)。  但我想知道 TI 是否推荐配置、更重要的是、提出该建议的原因。

    此致、

    HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal:

    我认为可以采用配置1或2。 1还是2取决于端点/CPU 传入 RX 或 TX 信号布局。 如果 TX 和 RX 是交错的、则配置1、但如果所有 RX 或 TX 都在一起、则配置2。 另外、请注意、DS160PR410比其他器件晚得多、因此具有更好的线性和性能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您提供这些信息。

    在本例中、我对在本设计中使用 DS80PCI102感兴趣。  今天早些时候我申请了  SN65LVPE501的模型时、您向我提供了以下 IBIS-AMI 模型(TI_DS80PCIxxx_IBIS_AMI_v5.zip)。  从文件名来看、您提供的模型似乎适用于 DS80PCI102。  请您确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    我今天早些时候发送的模型适用于 DS80PCI102。 可以使用此模型进行信号完整性分析。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    在研究了您提到的器件并在 TI 的网站上进行了研究之后、现在我倾向于使用 TI 的 DS125BR111。  这似乎是一款比 DS80PCI102新的器件、正如您提到的 DS160PR410具有更好的线性度和性能。  您是否会推荐不同的 TI 单通道 PCIe 转接驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    我认为 DS125BR111是我们单通道转接驱动器的最佳选择。

    此致、Nasser