This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:双主器件应用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234006/pca9546a-dual-master-device-application

器件型号:PCA9546A

我们的应用使用两个 FPGA、通过一个主器件和一个备用器件同时控制该芯片。 如果一个设备出现问题、则可以备份另一个设备。 但是、在这个应用中、一个通道的 SCL 存在问题、无法将其中一个通道转换为从器件;我想知道是否可以支持双主器件应用? 如果可能、您能否帮助分析当前问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9546A 是 μ I²C 从器件。 如果主器件正确地执行仲裁、它与多个主器件一起工作。

    我不明白你的问题。 您能否展示原理图以及电路中特定点的波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    听起来好像一个主器件正在与 PCA9546A 通信一段时间、然后调用它停止工作。 然后、第二个主器件逐步进入以完成通信。 但是、声称 PCA9546A SCL 引脚导致了数据问题、但这只能说明下游器件会导致此问题、因为 PCA9546A 不会从 SCL 引脚驱动信号。 PCA9546A 上的 SDA 引脚是它唯一可以通过 ACK/NACK 将信号驱动回主器件的时间。  

    我同意克莱门斯的观点,你试图解决的问题是什么,你给出的解释有点混乱? 原理图和/或示波器捕获将帮助我们更清楚地理解您的问题。  

    此致、

    泰勒