This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:双主器件应用

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234007/pca9546a-dual-master-device-application

器件型号:PCA9546A

我们的应用使用两个 FPGA、通过一个主器件和一个备用器件同时控制该芯片。 如果一个设备出现问题、则可以备份另一个设备。 但是、在这个应用中、一个通道的 SCL 存在问题、无法将其中一个通道转换为从器件;我想知道是否可以支持双主器件应用? 如果可能、您能否帮助分析当前问题的原因?