This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:适用于10端口 USB 集线器的参考设计

Guru**** 2884530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233943/tusb8020b-reference-design-for-10-port-usb-hub

器件型号:TUSB8020B

您好!  

我正在将10端口 USB 集线器集成到一个设计中。 我使用了 TIDA-00287 参考设计、但我想知道是否有芯片提供10端口 USB 集线器。 我需要连接10个 USB 存储设备(约32 GB)以按顺序传输数据。 因此,我希望能够提供帮助。 我不希望进行任何手动切换、因为必须同时在 PC 上识别所有 USB 器件。

感谢所有的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须通过组合多个较小的集线器来创建具有如此多端口的集线器。

    TI 生产的最大集线器是 具有四个端口的 TUSB804x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回复。 这是我的.mind。 我只是找不到一个参考、说明如何按照您的建议使用2个端口或4个端口将其扩展到更多端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需合并多个集线器,但会省略它们之间的实际电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。 它是并行的还是链接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 规范将链的总长度限制为7、即最多5个串联集线器。 因此、并联它们可能是更好的选择。