This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:使用 SN65DP141时出现了一个花屏

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231548/sn65dp141-a-flower-screen-appeared-using-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

您好、专家级,μ A

您能帮我们检查一下 SN65DP141的原理图吗,现在我们的产品总是显示花!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在交流耦合 AUX 信号并且 AUXN 上有100k 上拉电阻到3.3V 电阻、AUXP 上有100k 下拉电阻?  

    您是否还要通过 DP141的寄存器进行配置?  

    我假设 DP141输入和输出都是交流耦合的? 花卉图片应来自 DP 源、DP141不会生成任何图形、因为它仅是转接驱动器。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,ñ a

    可提供 AC 耦合 AUX 信号、AUXN 上100k 上拉至3.3V、AUXP 上100k 下拉。

    软件通过其寄存器使用 DP141进行配置。 配置的四个寄存器如下所示、配置的值如下;

    寄存器   数据

     0x02     0x03
     0x05     0x06
     0x08     0x06
     0x0B     0x06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之所以对通道0进行编程、是因为其值与其他三个通道的值不同?  

    我假设这是一种源侧设计、从 DP 源到 DP141的布线需要多长时间? 您是否完成了 DP 合规性测试?  

    请参阅下表、看起来您正在使用电缆模式、这是正确的吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,ñ a

    更新寄存器的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享布局? 从 DP 源到 DP141的布线长度是多长?  

    您是否已完成 DP 合规性测试?

    您还能分享您的花屏的图片吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好   

    共享布局不方便

    从 DP 源到 DP141的5860mil;配置:电缆模式,μ m

    什么是 DP 合规性测试?

    是否有建议的 DP141输出保护解决方案?  

    e2e.ti.com/.../flower-screen.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5860mil 包含电缆还是仅包含布线长度? 您运行的数据速率是2.7G、5.4G 或8.1G?

    我现在要禁用 DRV_PEAK、因此寄存器0x03、0x06、0x09、0x0C 将设置为0x00、并且我要更改寄存器0x02、0x05、0x08的 EQ 设置(位6-4)、 和0x0B、要查看它是否会改善闪烁屏幕、可以从值0x38开始。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我更改了寄存器的值、但没有改善、您有更好的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的友谊申请、以便您可以通过私人消息将原理图和布局(Allegro 格式)发送给我?  

    您是否曾尝试改用更短的电缆并发现它有所帮助?

    如果您使用较低的视频分辨率、它也有帮助吗?

    谢谢

    大卫