This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:对 EEPROM 进行 I2C 访问

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715, TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233181/p82b96-i2c-access-to-eeprom

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件: P82B715TCA9803TCA9517

 P82B96或  P82B715是否可以作为 I2C 访问 EEPROM? 您有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件均可用于扩展 μ I²C 总线。 EEPROM 没有什么特别之处。

    您试图解决的实际问题是什么? 在很多情况下、像 TCA9803这样的 I²C Ω 缓冲器可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的那样、P82B96器件用于 通过长电缆驱动高容性负载。 它只是镜像 I2C 总线驱动器、如果 EEPROM 发送信息、那么它还应通过 P82B96或 P82B715、前提是它们可以将总线驱动到足够低/足够强的水平以将信号发送回对侧。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    剂量 TCA9803支持5m 线束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规格指定了整个总线的400pF 限制、以确保信号在所有速度下工作。

    电缆的电容可能介于65pF/m 和115pF/m 之间 这可能在全速下工作、也可能不工作、但您始终可以降低速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门先生指出的那样、电缆帽的长度可能会有所不同。 对于 CAT5电缆、它们通常具有大约50pF/m 的频率、在5m 处可以得出大约250pF 的电容。 此外、还需要注意电缆造成的电感负载、这可能导致下冲或过冲、从而损坏直接连接到该电缆的器件。 放置钳位二极管是一种有助于衰减下冲的方法、您可能还需要考虑使用串联电阻器来降低驱动低电平时的 di/dt。 TCA9803可能发挥作用、TCA9517也可以成为另一种选项。 对于任一种(它们是引脚到引脚)、我建议将器件的 A 侧放置在电缆末端、因为 A 侧具有更大的噪声裕度(VCCA 的30%)、并且更容易将 A 侧通过到 B 侧。  

    -鲍比