This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:I2C 模式中的编程序列

Guru**** 2966200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224792/sn75lvpe5412-programming-sequence-in-i2c-mode

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

大家好、

我对 I2C 模式下的编程序列有几个问题。

1.外部 I2C 主设备应在何时开始对 SN75LVPE5412/5421进行编程? 是否应该在 PD 变为低电平之前以及 Vcc 变为稳定后立即开始对器件进行编程? 因为我假设一旦 PD 变为低电平、器件将处于活动状态、PCIe 链路训练将开始。

2.如果我们在 PCIe 链路训练后更新 EQ/VOD 设置会发生什么情况? 它是否会影响链路的稳定性?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1)。 最佳选择是在 PD 变为无效(非运行或低电平)之前进行编程。 当然、客户可以使用 EEPROM 或引脚设置、以便在上电时进行新设置。  

    2)。 是的、可行。 它能够以较低的数据速率建立链路。 链路是否变为稳定取决于 CTLE 设置与实际环境/应用程序。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    1.如果 SN75LVPE5412支持 EEPROM、客户首选使用 EEPROM。 出于某种原因、该器件不支持 EEPROM 模式、仅 DS320PR810支持该模式。

    2.好的。 然后、我认为最好的方法是在链路训练开始之前完成 EQ/VOD 设置。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、您正确的 EEPROM 模式已在该器件上禁用。  

    同意我们应在 PD 处于运行状态时或在释放 PD 引脚之前对器件进行编程。 一些客户使用 BMC 控制器对设备进行编程。 我认为这是在 Perst#活动期间完成的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    当 Vcc 稳定但 PD 为高电平(未运行)时、是否也可以对此器件进行编程?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    PD 在高电平时为真、因此在高电平时有效。 是的、当 PD 为高电平时可以对器件进行编程。

    此致、Nasser