This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:LVDS 至24位 RGB 并行转换

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233125/ds90cf384a-lvds-to-24-bit-rgb-parallel-conversion

器件型号:DS90CF384A

团队、您好!

我想在需要24位 RGB 并行视频数据的 LCD 显示屏上显示通过 LVDS 由嵌入式 PC (Portwell Nano6060)输出的视频数据。

您认为 DS90CF384A 可以进行转换吗?

谢谢。

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、DS90CF384A 可以采用 LVDS 并将其转换为24位 RGB 并行输出。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    谢谢你。 我订购了一个来试用它。

    此致!

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    不用客气。

    此致、

    Gil Abarca