This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3080E:关于数据表

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234047/sn65hvd3080e-about-datasheet

器件型号:SN65HVD3080E

可能与之相关的人员

我想目前的版本是 F、但请发送给我 E 版本。

由于 P7的特性图发生了变化、我想确认发生了什么变化。

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    数据表的上一版本(修订版 E)如下所示。  

    e2e.ti.com/.../slls771e.pdf

    典型特性图略有更改。 当前数据表(修订版 F)第7页显示了新材料的典型特性曲线-在之前的版本(修订版 E)中、这些图表位于第11页和第12页 (新版本将参数测试设置图表移至典型特性后面-因此数据表中包含的信息较旧、顺序可能稍有不同)  

    请注意、典型特性曲线只是从器件中获取的典型特性-器件之间和用例/工作环境之间可能存在细微差异。  

     此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的及时回复。

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    欢迎您!

    如果您需要任何其他帮助、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森