This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75DR

Guru**** 2995510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227424/sn65hvd75-sn65hvd75dr

器件型号:SN65HVD75

您好、TI 专家。

我们将 SN65HVD75DR 用于 RS485通信接口、该 IC 在 RX 过程中可以正常工作、但 TX 处的电压电平似乎异常。

请参阅随附的相关原理图和波形、如果您有任何意见、请告知我们。

谢谢。

SN65HVD75DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量了什么信号? 总线上还有哪些其他电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    km、

    TX 是来自控制器的输入信号、因此不一定会受到收发器的影响、并且您的原理图不会指示输入信号会衰减的任何原因。 正如 Clemens 问的、正在测量什么信号、原理图上的何处?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的回复、请参阅随附的波形了解更多详细信息。

    我们测量来自 MCU 的 RX/TX 作为参考、通道1测量 A/B 信号、通道2测量 RS485方向控制引脚。

    我们想知道当 MCU 通过 SN65VHD75传输数据时、A/B 电压信号为什么看起来异常(仅0V ~ 3V 而不是-3V ~ 3V)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何使用单个通道来测量−B? 这是差动探头吗?

    测量结果表明、至少有一个输出引脚在低电平状态下未被驱动、即收发器已损坏。 更换芯片时是否有同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    您如何使用单个通道来测量−B? 这是差动探头吗?

    Km:我们使用一个探针来测量 A-B 信号、B 接地和 A 连接到另一侧。

    测量结果表明、至少有一个输出引脚在低电平状态下未被驱动、即收发器已损坏。

    Km:我们已经测试了至少3个具有相同问题的电路板。 因此、根据您的经验、这种症状 应与 IC 损坏有关、对吧?

    更换芯片时是否有同样的问题?

    KM:还没有,将尝试。

    谢谢。

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B 接地

    这解释了波形。 B 输出必须被驱动为高电平才能获得正确的差分输出电压、但接地连接会阻止这种情况的发生。 收发器未损坏、这只是一个测量错误。 (但这对示波器来说是危险的;请参阅 EEVblog #279 -如何不烧毁您的示波器!)

    要测量差分电压、请使用两个通道并指示示波器计算−B 或者、使用差分探头(但通常不这样做、因为成本很高;差分探头设计为支持大于示波器可处理的共模电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    谢谢提醒、我们将使用您的方法再次检查波形。

    此致。

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    根据您的测量建议、这是我以前测量的值。

    看来该 SN65HVD75仍不能向 A-B 总线发送 TX 信号。

    现在、我们的 MCU 可以从  SN65HVD75获得 RX 信号、但 SN65HVD75无法 正确传输 TX。

    对此有什么看法吗?

    谢谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您是如何连接 C1/C2探头的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    有关探头 C1和 C2连接、请参阅下图。

    谢谢。

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    关于如何连接 C1/C2探头,请参阅 KM 的回复。

    你对此有什么评论吗?

    谢谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设所有接地端相同、器件似乎已损坏。

    您说过您在这个问题上测试了三个电路板。 是否有其他电路板可正常工作? 如果是、则最可能的原因是过压(ESD、电气噪声等)。