This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:RX_D0的缺省值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228000/dp83826e-default-value-of-rx_d0

器件型号:DP83826E

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。 在表6-1中、表明了 PU 是否是拼写错误以及 PD 是否正确? 客户在实际器件上确认默认值为0。 这也与表9-11相冲突。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    抱歉混淆了、RX_D0应该是 PD。 我们将在下一修订版数据表中修复此问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    我明白了。 此外、我还有一个来自客户的问题。 在 关于 strap7逻辑的 Figure 9-11或 Table 9-10中,哪一项是正确的?

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    "小曦,我不是骗你,我是真的爱你,我不会伤害你的。"

    请参阅此 常见问题解答 、了解 DP83826增强模式的已更正流程图。 我们将在下一个数据表修订版中更新此设置。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我了解。 谢谢你。

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    我画了红线、正确如下、因为在 RMII 模式下、设置为 RX_DV 时可以使用中继器模式吗?

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    让我向团队核实这一点。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    常见问题解答 显示您已从数据表共享的图像的更正版本。 此问题将在下一版本的数据表中进行更正。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是否意味着红线也将被更正为"此引脚在 MII 模式下可配置为 CRS_DV 以启用 RMII 中继器模式"?

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    这条红线不会被更正、不会 在 RMII 模式中、缺省值为 CRS_DV、但是为了在 RMII 中继器模式中使用、它可以被设定为 RX_DV。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我迷路了。
    请仔细 查看常见问题解答中的方框图
    常见问题解答 方框图中、它显示" CRS_DV (RMII 中继器)"。
    什么是正确的?

    [常见问题解答]

    [数据表]

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    感谢您指出这一点。 流程图需要更新。 RX_DV 用于中继器模式、如表9-10和引脚部分表中所述。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢确认。

    此致、

    Masa.