This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:RIN+/RIN-端口的 ESD 保护

Guru**** 2944410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1, TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233725/ds90ub954-q1-esd-protection-of-rin-rin--port

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04-Q1、TPD1E01B04-Q1

您好、Kenneth:

我们介绍了如何在使用 PoC 时对 Rin+和 Rin-端口执行 ESD 保护。

请参考 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192674/ds90ub954-q1-do-we-have-a-recommended-scheme-for-tvs-protection-device-of-ds90ub954-q1/4496304#4496304

您已说明 ESD 二极管应放置在连接器和交流耦合电容器之间。 但您后来建议查看应用手册 slvaf60a、其中二极管用于 Rin 输入和交流耦合电容器之间、这与您最初的建议不同、请您解释一下。

我明白、如果使用 PoC、那么我们可能找不到具有低电容和高 Vrwm 的 ESD 二极管。 例如、您建议的二极管 TPD4E02B04-Q1只有3.6工作电压、如果 POC 为5V、9V 或12V、则可以正常工作。

如果使用 ESD 二极管和串联电阻器、您是否看到有任何回返、如  slvaf60a 应用手册中所述? (TPD1E01B04-Q1)

您是否了解  slvaf60a 应用手册后面的布局以及 TI 是否对 slvaf60a 设置进行了任何测试?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    我们通常建议将 ESD 二极管放置在连接器和交流耦合电容器之间、如肯尼斯链接的 E2E 中所述。 如前所述、ESD 二极管的 关断电压需要高于 Vpoc。  也可以使用应用手册中所示的解决方案、其中 ESD 二极管放置在交流耦合电容器之前、但这不是我们建议的解决方案。 在这种情况下、建议的 TVS 二极管需要按图2所示放置。 选择关断电压较高的 ESD 二极管时、我们建议将 ESD 二极管放置在连接器和交流耦合电容器之间。

    我们的器件已根据内部 ESD 保护按照数据表中的 ESD 等级进行了测试、无需任何外部 ESD 二极管。  

    如果您对此主题还有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    在寻找将 ESD 二极管放置在 连接器和交流电容器之间之后、我们需要一个具有高反向待机电压的低电容二极管、因为 PoC 为12V。
    TI 拥有例如 TPD1E01B04-Q1、但 Vrwm 最大值为3.6V
    然后、我在另一家制造商那里找到了 ESD、并发现了一些、如果这些二极管用于 FPDLink 来解决电容负载问题、我们可以提供您的评论和反馈吗?
    二极管 DESD18VF1BLQ
    Littelfuse AQ3118.
    Ntreiva PESD18VF1BL-Q
    这 是一个很好的例子
    Semtech RClamp1561PQ
    此致、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有这些 ESD 二极管均满足 VRWM 要求且具有低电容。 您需要选择要使用的密码。

    此致!

    卢卡斯