This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:SN65HVD232是否可以用于5V 电源轨?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234000/sn65hvd232-could-sn65hvd232-been-used-for-5v-power-rails

器件型号:SN65HVD232
主题中讨论的其他器件: TCAN1057-Q1

你(们)好

客户传统项目使用具有5V 电源轨的 SN65HVD232。 他们发现、直到最近才发现此器件不再用于5V 电源轨。

但该电路过去运行良好、未报告任何故障。 他们想再次与产品线核实是否有使用5V 电源轨损坏器件的风险?

对于新设计、他们正在考虑 TCAN1057。 我想知道 TCAN1057左引脚(静音引脚)悬空是否会进入串行模式 I right?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许5V 电压、因此器件不会损坏。
    建议运行条件不允许使用5V 电压、因此不保证电气特性。

    TCAN1057-Q1的 S 引脚具有集成的上拉电阻、因此将其保持开路将导致其处于高电平、并且收发器进入静音模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    Clemens 所说是正确的、在建议的工作条件之外工作并不意味着器件会损坏、但此时数据表中的任何参数都无法保证。

    是的、由于内部上拉、将 TCAN1057-Q1上的引脚8悬空会使其处于高电平状态。 然后它将被置于静音模式。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett