This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何将 EDID 配置加载到电路板上

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233498/ds90ub948-q1-how-to-load-the-edid-configuration-to-board

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP.

您好,

 一位客户询问是否有一些方法可以将 EEPROM 配置加载到 EVM 板、因为他每次都通电并需要运行 py 脚本、这意味着每次都不需要 py 脚本。

#脚本使用内置 ALP 例程加载 EDID

#加载带1080p 2通道 EDID 的 EDID
TXN_1080p_2Ch =[
0x00、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、 0xFF、0xFF、0x00、0x04、0x21、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
0x01、0x00、0x01、0x03、0x80、 0x00、0x00、0x00、0x08、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、
0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0xD8、0x0A、0x20、0x66、 0x30、0xE0、0x2B、0x10、0x1E、 0x0C、
0x03、0x04、0x20、0xE0、0x31、 0x00、0x00、0x18、0x00、0x00、 0x00、0x10、0x00、0x00、0x00、 0x00、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x10、0x00、 0x00、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x10、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0xE7]

#写入 EDID (开始偏移,数据,长度)
board.EDID_Write (0x0、TXN_1080p_2Ch、128)

#回读 EDID
READ_EDID = board.EDID_READ (0x0、128)
打印"EDID 读回:"
打印 READ_EDID

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您是否打算在 SER 侧加载此内容? 948 DES 上不提供此选项。 这里使用了什么 SER? 提供了949 SER 的 EDID 说明。 加载方法基于 MODE_SEL[1] strap 配置设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben  

      我是来自 Valeo 的一名工程师。 我很高兴见到你回复。 但我注意到你不明白我要表达什么意思。

    让我重申我的情况。 信号路径为 PC->DS90UB949-Q1EVM->DS90UB928->TFT,但我的 TFT 的分辨率为800*400。

    通常,在 PC 上可以选择的最低分辨率为800*600。 在这种情况下、我需要修改 EDID 的参数、然后

    拔下/重新插上 HDMI 以便输出分辨率为800*480的信号。 问题是我需要修改 EDID 参数

    时刻呈现。 有没有方法只设置它一次(可能是将 EDID 刻录到 EEPROM 中)?

    此致、

    Diao.Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diao:

    感谢您的澄清。 是的、出于此目的、您可以使用 EDID 刷写 EEPROM。 您只需将该 EEPROM 放置在949硬件上的 DDC 总线上、并通过 MODE_SEL 将949设置为外部 EEPROM 模式。

    此致、