This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:如何将 GPIO 输出设置为开漏输出?

Guru**** 2875290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234107/tcal6408-how-to-set-gpio-output-into-open-drain-output

器件型号:TCAL6408

大家好、  

客户需要将所有引脚置于输出漏极开路状态。

我检查寄存器0x4F、但不能很好地理解含义、只能修改位0。

此位是否会从 P0 - P7影响? 或仅限 P0?

我还将检查下面的线程、该器件是否需要进行与线程中所述相同的设置?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811376/faq-can-i2c-io-expanders-be-used-in-an-open-drain-configuration 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:"输出端口配置寄存器选择按端口推挽或开漏 I/O 级。"

    在这里、"端口"是指全部八个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我同意克莱门斯的观点。 寄存器0x4F 只代表1位 oden-0。 此位与包含八个独立 p 端口 GPIO (P0 - P7)的单端口端口0相关联。  

    此致、

    泰勒